Schmalz

Manipulation manuelle • Automobile • Éléments de carrosserie • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage JumboErgo pour la manipulation de toits

La réception des composants du convoyeur de sortie de presses ainsi que leur chargement dans des porte-pièces mis à disposition exposent les usines à des exigences élevées en matière d’ergonomie et de sécurité. Les pièces sont souvent des composants lourds et volumineux comme des toits, des planchers ou des composants structurels.

Le JumboErgo permet de manipuler rapidement et simplement des pièces pesant jusqu’à 300 kg. Les préhenseurs disposent de ventouses spéciales pour tôles. Ces ventouses sont facilement adaptables et supportent des forces latérales élevées, même en cas de surfaces huileuses. La structure de la surface de frottement garantit simultanément qu’aucune déformation n’apparaisse.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier