Schmalz

Manual handling • Automotive • Car body parts • Vacuum tube lifters JumboErgo

Tubo elevador JumboErgo para la manipulación de tejados

La retirada de componentes de cintas de salida de prensa y su carga en los soportes de piezas preparadas para ello plantea grandes desafíos para la ergonomía y la seguridad. A menudo, las piezas son componentes grandes y pesados como p. ej. tejados, suelos o piezas estructurales.

Con el JumboErgo puede manipular piezas de hasta 300 kg de forma rápida y sencilla. Las garras disponen de ventosas especiales para el trabajo con chapa, que resultan muy adaptables y absorben fuerzas laterales elevadas incluso con superficies aceitadas. Simultáneamente, la estructura de la superficie de fricción evita que se produzcan deformaciones.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.