Schmalz

Données techniques des ventouses

Certains calculs concernant la conception des différents composants sont nécessaires lors de la construction d'un système de vide. Les valeurs indiquées se basent sur un niveau de vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche ou huilée. Elles sont indiquées sans facteur de sécurité. Selon les conditions d'utilisation, il faut prévoir des diminutions en fonction du frottement ou d'une dépression non atteinte (p. ex. en raison de pièces poreuses).

Les principales données techniques des ventouses sont expliquées ci-après.

Force théorique d'aspiration

La force théorique d'aspiration désigne la force verticale exercée sur la surface. Les indications du catalogue correspondent à des valeurs calculées en newtons.

Force latérale

La force latérale désigne la force tangentielle exercée sur la surface de la ventouse. Les indications du catalogue correspondent à des valeurs mesurées en newtons.

Force d'arrachement

La force d'arrachement est la puissance d'aspiration maximum de la ventouse sur une surface lisse, étanche et plate. Les données sont des valeurs mesurées sans coefficient de sécurité et servent d'indice de la charge maximale admissible.

Rayon de courbure minimal de la pièce

Indique le rayon jusqu’auquel la pièce peut être saisie de manière fiable avec la ventouse correspondante.

Course

Désigne l’effet de levée (z) de la ventouse lors du processus d’aspiration.

Volume intérieur

Le volume intérieur correspond au volume d’un corps devant être évacué lors d’un processus d’aspiration. Il sert à déterminer le volume total du système de préhension et est pris en compte dans le calcul des temps d’aspiration.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier