Schmalz

Domande frequenti sulla robotica

Nelle nostre FAQ troverete le risposte alle domande più frequenti sui robot/robot leggeri per il design e sulla tecnica di presa. Se avete altre domande, contattateci direttamente: saremo lieti di aiutarvi!

Generale

Cosa sono i Cobot?

I cobot sono robot industriali che hanno una speciale tecnologia di sensori che rende possibile la cooperazione con l'uomo. A differenza dei robot industriali convenzionali, le collisioni possono essere rilevate. Inoltre, i cobot sono di solito molto leggeri, il che riduce al minimo le forze coinvolte in una potenziale collisione.

A seconda dell'applicazione o dell'impiego, è addirittura possibile rinunciare completamente alle recinzioni di protezione o ad altre tecnologie di sensori di sicurezza supplementari. L'uomo e il robot possono così muoversi insieme nell'area di lavoro.

Per quali applicazioni sono adatti i Cobot?

I cobot sono particolarmente adatti per lavori monotoni, ripetitivi e generalmente stressanti, sgradevoli o pericolosi per l'uomo e possono essere eseguiti con tempi di ciclo brevi. I Cobot possono sopportare un peso fino a 16 kg.

I cobot sono particolarmente vantaggiosi quando ci sono fasi di processo in cui l'uomo deve rimanere nell'area di lavoro del robot o quando è necessaria una soluzione robotizzata economica e facile da usare che consenta un rapido apprendimento del processo di manipolazione.

Ho bisogno di conoscenze specialistiche per poter far funzionare il cobot/generatore di vuoto?

Non sono necessari anni di conoscenza della programmazione o un know-how completo nella tecnologia dell'automazione. Si deve tener conto del fatto che sono necessarie istruzioni di base per la programmazione dei robot e per la progettazione e l'esecuzione dei compiti di movimentazione automatizzata in un ambiente di produzione.

Per il funzionamento continuo di un sistema robotizzato è necessario rispettare le regole, le norme di sicurezza e i regolamenti applicabili anche quando si utilizzano i cobot. Ciò include un'analisi completa dei rischi di ogni impianto. I nostri generatori di vuoto e i nostri sistemi di presa sono progettati per aiutarvi a rispettare le normative vigenti e a ridurre al minimo i potenziali pericoli.

Pinze e loro selezione

Quali sono i componenti di un sistema di presa per Cobot?

Una pinza di presa è composta da diversi componenti. Nelle nostre soluzioni di presa, questi componenti includono generatori di vuoto e ventose per vuoto. Uno dei componenti principali sono i generatori di vuoto. Nella tecnologia del vuoto, questi vengono utilizzati per creare sistemi di vuoto individuali e fornire il vuoto necessario per il pezzo da movimentare.

La presa vera e propria avviene tramite le ventose o la superficie di aspirazione. Questa è realizzata in un materiale flessibile che si adatta in modo ottimale alla superficie del pezzo, garantendo così la massima tenuta al pezzo. Il generatore di vuoto e le ventose sono integrati con valvole, sensori e altri ausili per la configurazione. In questo modo la pinza può essere controllata e utilizzata in modo ottimale. Infine, gli elementi di connessione garantiscono un collegamento semplice e veloce tra pinza e robot. Le pinze possono essere progettate individualmente per ciascuna applicazione così da ottenere risultati di manipolazione ottimali.

Come si sceglie la pinza che più mi si addice?

Schmalz offre una varietà di soluzioni di presa preconfigurate e personalizzate per le più diverse applicazioni. La nostra guida alla selezione o i nostri esperti vi aiuteranno a scegliere il sistema giusto.

La nostra forza vendite vi aiuterà a progettare la pinza più adatta alle vostre esigenze. Saremo lieti di collaborare con voi per determinare la giusta soluzione di presa, avvalendoci della nostra pluriennale esperienza e del nostro approfondito know-how.

Qual è il peso massimo dei pezzi?

ò dipende dalla natura e dalle proprietà del pezzo da manipolare. Anche le velocità e le accelerazioni che si verificano durante il processo di movimentazione giocano un ruolo importante. Schmalz offre soluzioni di presa per ogni singola applicazione; le nostre speciali pinze Cobot possono gestire fino a 35 kg. Se avete domande sulle nostre pinze e sui nostri set di robot, il nostro reparto vendite sarà lieto di rispondervi.

I diversi prodotti possono essere combinati tra loro?

Noi di Schmalz abbiamo un sistema modulare compatibile e quindi i nostri prodotti possono essere combinati e abbinati tra loro. Se avete domande, contattate il nostro ufficio vendite – che sarà lieto di aiutarvi.

Contattare il consulente clienti

Funzionamento delle pinze

Come si imposta la pinza di presa sul robot?

Schmalz offre set di manipolazione predefiniti a secondo del robot. Questi contengono tutto ciò che è necessario per implementare la pinza di presa sul robot. A seconda del tipo di robot, questo set viene utilizzato con il relativo modulo software. Se sono necessari ulteriori prodotti Schmalz, questi possono essere facilmente installati o ampliati con il principio modulare.

Oltre alla configurazione manuale dei prodotti tramite pulsanti, le pinze di presa hanno un'interfaccia NFC. Le interfacce NFC vengono utilizzate per impostare i dati e per leggere le istruzioni per l'uso o i messaggi di errore sullo smartphone nell'app "Schmalz ControlRoom".

A seconda del tipo di robot, offriamo anche pinze di presa con interfaccia bus. Ciò significa che la pinza di presa può essere impostata anche tramite il controllore del robot. Ai cobot vengono poi insegnate le sequenze di movimento con la sola guida manuale. Il robot è solitamente pronto per il funzionamento in meno di un'ora.

Cosa devo considerare quando installo la pinza?

Durante la messa in servizio è importante assicurarsi che la pinza sia montata sul robot in maniera corretta. A tale scopo, la pinza viene fornita con una guida rapida e/o istruzioni per l'uso che descrivono la corretta installazione. Queste istruzioni possono essere scaricate direttamente dal rispettivo prodotto nel nostro negozio.

Quali applicazioni sono necessarie per la funzione NFC?

Per la funzione NFC è necessaria l'app "Schmalz ControlRoom". L'applicazione è disponibile per gli utenti di dispositivi Android in Google PlayStore. Può essere utilizzato per leggere i dati e i messaggi dei componenti intelligenti di Schmalz. Per la configurazione tramite il dispositivo mobile è necessaria un'estensione dell'app. Questa può essere acquistata tramite l'acquisto in-app.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello