지금 바로 PXT 그리퍼를 직접 구성하세요.
PXT 구성기는 경량 로봇을 위한 개별 PXT 그리퍼의 조립을 간소화하고 가속화합니다.
그리퍼를 조립하려면 뛰어난 프로그래머와 그리퍼 노하우가 필요합니다. 슈말츠는 이 두 가지를 결합하여 모듈식 그리퍼 시스템 PXT를 위한 새로운 컨피규레이터를 프로그래밍했습니다. 여기에는 네 가지 연결 기술, 연결 요소 및 플랜지 유형뿐만 아니라 길이가 가변적인 두 가지 파이프가 포함됩니다. 이 유연한 시스템은 개별 그리퍼 솔루션을 가능하게 하고 경량 로봇으로 다양한 핸들링 프로세스의 자동화를 단순화합니다.
PXT 구성기는 기계 및 플랜트 엔지니어링 분야의 사용자와 블랙 포레스트 진공 전문가의 영업 부서 모두 개별 그리퍼에 대한 경로를 크게 간소화합니다. 웹 기반 애플리케이션의 도움으로 사용자는 기본 구성 요소에서 작동하는 시스템을 간단하고 이해하기 쉽고 빠르게 결합할 수 있습니다. 시간이 많이 걸리는 작업 설계가 필요 없습니다. 몇 번의 클릭만으로 원하는 그리퍼의 디지털 버전을 확인하고 CAD 데이터를 시스템 프로젝트 계획에 직접 통합할 수 있습니다.
PXT 구성기를 사용하면 프로젝트를 저장하거나 공유할 수 있으며, CAD 데이터와 더불어 그리퍼에 대한 자세한 설명과 가격 개요를 제공합니다. 그런 다음 최종 제안은 슈말츠 영업팀에서 직접 작성합니다. 프로세스가 가속화되고 결과적으로 배송이 빨라졌음에도 불구하고 품질은 높게 유지됩니다. 동시에 셀프 서비스 개념은 슈말츠 영업 전문가의 집중적이고 개인적인 상담이 필요한 복잡한 고객 애플리케이션을 위한 역량을 제공합니다.
진공 전문가가 사용자가 마우스를 손에 쥐고 원하는 제품을 직접 디자인할 수 있도록 한 것은 이번이 처음이 아닙니다. SLG 경량 그리퍼를 온라인으로 제작할 수 있는 옵션에 이어 PXT 컨피규레이터는 디지털 서비스의 범위를 확장합니다. 그리고 슈말츠는 더 많은 것이 뒤따를 것이라고 약속합니다.
컨피규레이터 덕분에 선택한 구성 요소를 기반으로 개별 PXT 그리퍼를 빠르게 조립할 수 있습니다.
보도 자료
Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.