이코노미
분기 대신 세대
기업이 장기적으로 생존하려면 지속 가능한 방식으로 운영되어야 합니다. 따라서 경제적 지속 가능성은 생태와 사회적 책임이라는 다른 두 가지 기둥을 위한 기본 전제 조건입니다. 슈말츠는 가족 기업입니다. 우리는 항상 분기가 아닌 세대를 생각하며 항상 먼 미래를 내다봅니다. 이를 위해 연구에 많은 투자를 하고 있으며 경쟁에서 한 발 앞서 나가기 위해 끊임없이 새로운 아이디어를 개발하고 있습니다.
수치로 보는 경제적 지속 가능성
진공은 가능성으로 가득합니다
진공 흡입 패드, 튜브 리프터 또는 크레인 시스템 등 슈말츠는 진공을 이용한 자동화 및 인체공학적 핸들링 시스템 분야의 시장 선도업체 중 하나입니다.
슈말츠는 15개 산업 분야에서 수많은 혁신적인 솔루션을 고객에게 제공합니다. 초소형 인쇄 회로 기판부터 풍력 터빈용 대형 로터 블레이드, 경량 패키지부터 중금속 시트까지 진공을 사용하여 다양한 제품을 안정적으로 잡을 수 있습니다. 이러한 제품은 전 세계적으로 수요가 많습니다: 슈말츠의 고객사에는 소규모 공예 업체는 물론 세계적인 자동차 그룹도 포함됩니다.
역동적인 시장의 이동 중
슈말츠는 이에 따라 폭넓은 입지를 확보하고 있습니다. 진공 자동화용 제품은 리프팅 장치만큼이나 포트폴리오의 일부입니다. 성장 잠재력이 큰 산업을 포함하여 다양한 부문을 위한 고도로 전문화된 솔루션을 제공합니다: 이러한 전략 덕분에 슈말츠는 경기 변동과 무관하게 사업을 운영할 수 있습니다. 더 나아가: 슈말츠는 개별 부문의 역동성을 활용하여 혁신적인 제품과 새로운 사업부를 통해 입지를 더욱 확대하고 있습니다.
성장을 향해 나아가는 가족 기업
슈말츠는 3대에 걸친 가족 기업으로서 지속 가능한 방식으로 사고하고 행동하며 책임을 다합니다: 슈말츠는 공급망의 포괄적이고 투명한 표준을 통해 제품이 가장 환경 친화적인 방식으로 제조되도록 보장합니다. 또한 슈말츠는 전 세계 지사에서 효율적인 생산 및 물류 프로세스에 지속적으로 투자하고 있습니다. 슈말츠는 1910년 설립 당시에도 수력 발전으로 기계를 구동할 정도로 지속 가능성을 중시했습니다.
1984년 진공 기술 분야에 진출한 이래 가족 소유의 이 회사의 성장 곡선은 오직 한 방향, 즉 상승만을 향해 달려왔습니다.
회사에 대한 모든 것
이러한 주제에 관심이 있으실 수도 있습니다.

자기 개념
선구자, 지속 가능성, 영감 - 공허한 문구 그 이상입니다. 슈말츠는 고객을 중심으로 매일 우리의 가치를 실천합니다. 여기에서 슈말츠의 기업 이념에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

비즈니스 영역
슈말츠는 자동화든 수동 처리든 진공 기술에 관한 한 모든 것을 갖추고 있습니다. 또한 내부 에너지 저장 스타트업도 보유하고 있습니다. 슈말츠의 사업 분야에 대해 자세히 알아보십시오.

역사
소규모 면도날 제조업체가 어떻게 진공 기술 분야에서 세계적인 기업 네트워크가 되었는지 알아보세요: 1910년 이래로 이어져 온 당사의 역사에 대해 자세히 알아보세요.

규정 준수
최고의 비즈니스 모델도 파트너십과 신뢰 없이는 아무 가치가 없습니다. 고객이 슈말츠를 전적으로 신뢰할 수 있도록 슈말츠가 준수하는 행동 강령을 여기에서 확인할 수 있습니다.