비즈니스 단위
다양한 요구 사항을 충족하는 솔루션
진공 기술은 민감한 표면을 부드럽게 처리하는 것은 물론 열악한 생산 환경의 응용 분야까지 다양한 산업과 요구 사항에 적합합니다. 슈말츠 제품은 전 세계적으로 수요가 많으며, 소규모 공예 업체는 물론 세계적인 자동차 그룹도 고객입니다. 슈말츠는 에너지 저장 사업부를 통해 고정식 에너지 저장 분야에서 또 다른 주축을 구축하고 있습니다.
진공 자동화
슈말츠는 모든 일반적인 응용 분야를 위한 진공 부품을 개발 및 제조합니다. 여기에는 그리퍼, 연결 요소, 시스템 모니터링용 구성 요소, 필터, 연결 및 진공 발생기가 포함됩니다.
그러나 슈말츠 포트폴리오에는 개별 구성 요소뿐만 아니라 전체 시스템 및 로봇 솔루션도 포함됩니다. 자동화된 생산, 피킹 및 유통 물류에 사용하기 위해 슈말츠는 플러그 앤 워크 그립 시스템을 개발합니다.
또한 클램핑이 필요한 경우에는 슈말츠의 클램핑 솔루션이 있습니다. 이러한 솔루션은 가공 및 조립 작업에 사용됩니다. 목재, 금속, 유리 또는 플라스틱으로 만들어진 구성품은 진공으로 단단히 고정됩니다.
에너지 저장
에너지 저장 사업부에서 슈말츠는 재생 에너지를 일시적으로 저장했다가 필요에 따라 사용할 수 있는 저장 솔루션을 개발합니다. 이 회사는 소위 레독스 흐름 배터리 시스템을 사용합니다. 이러한 시스템의 핵심은 스택이며, 스택은 배터리의 품질과 성능을 결정합니다. 슈말츠는 글라텐에 있는 본사에서 이러한 스택을 산업적으로 제조합니다. 또한 고객과 이해 관계자가 이러한 시스템의 작동 방식을 명확하게 보여주는 배터리 데모도 이곳에서 이용할 수 있습니다.
에너지 저장 사업 부문에서 슈말츠는 제조 시스템, 플라스틱 및 취급 기술 분야의 심도 있는 노하우를 기반으로 합니다.