Divisioni di prodotto
Divisioni di prodotto
Soluzioni per un'ampia gamma di requisiti
La tecnologia del vuoto è adatta a un'ampia varietà di settori ed esigenze: per la manipolazione delicata di superfici sensibili o per applicazioni in ambienti di produzione difficili. I prodotti Schmalz sono richiesti in tutto il mondo: tra i clienti ci sono piccole aziende artigianali e gruppi automobilistici internazionali. Con la divisione dell'accumulo di energia, l'azienda sta costruendo un altro pilastro nel settore dell'accumulo di energia stazionario.
Automazione con il vuoto
Schmalz sviluppa e produce componenti per il vuoto per tutte le applicazioni più comuni. Questi includono pinze, elementi di connessione, componenti per il monitoraggio del sistema, filtri, connessioni e generatori di vuoto.
Tuttavia, il portafoglio Schmalz non comprende solo singoli componenti, ma anche sistemi completi e soluzioni robotiche. Per la produzione automatizzata, il picking e la logistica della distribuzione, Schmalz sviluppa sistemi di presa plug-and-work.
Per i casi in cui è richiesto il bloccaggio, Schmalz offre soluzioni di bloccaggio. Queste vengono utilizzate nelle attività di lavorazione e assemblaggio. I componenti in legno, metallo, vetro o plastica vengono fissati in modo sicuro con il vuoto.
Tecnologia del vuoto per l'automazione
Manipolazione
I sollevatori tubo a vuoto di Schmalz sono progettati per la movimentazione ergonomica di carichi fino a 300 kg. Ottimizzano i processi di flusso dei materiali che richiedono un'elevata frequenza e velocità di movimentazione.
I dispositivi di sollevamento a vuoto possono essere utilizzati per trasportare merci molto grandi e pesanti, con un peso di diverse tonnellate. Ad esempio, il caricamento di macchine con pannelli di legno o metallo può essere effettuato da una sola persona in modo sicuro per il processo e per la salute.
Schmalz progetta e produce sistemi di gru individuali, come integrazione o come soluzione a sé stante.
Accumulo di energia
Nel settore dell'accumulo di energia, Schmalz sviluppa soluzioni di accumulo con cui l'energia generata in modo rigenerativo può essere temporaneamente immagazzinata e utilizzata in base alle necessità. L'azienda si basa sui cosiddetti sistemi di batterie a flusso redox. Il cuore di questi sistemi sono gli stack, che determinano la qualità e le prestazioni della batteria. Schmalz produce questi stack a livello industriale presso la sua sede di Glatten. A disposizione dei clienti e degli interessati c'è anche un dimostratore di batterie che mostra chiaramente il funzionamento di questi sistemi.
Nell'unità aziendale dedicata all'accumulo di energia, Schmalz si avvale di un know-how approfondito nei settori dei sistemi di produzione, delle materie plastiche e della tecnologia di movimentazione.