Schmalz

Automated handling • Electronics • Printed circuit boards • Special grippers

조립된 인쇄 회로 기판을 처리하기 위한 흐름 그리퍼 SCG

흐름 그리퍼 SCG는 조립된 인쇄 회로 기판을 처리하는 데 이상적입니다. 그리퍼는 작업물에 최소한의 표면 압력만 가하여 취급 중에 민감한 회로 기판이 손상되지 않습니다.

흐름 그리퍼 SCG에는 정전기 방지 재료로 만들어진 흡입 패드가 장착되어 있어 잠재적인 전기 착륙이 우회됩니다. 유연한 소재는 또한 회로 기판의 구성 요소로 인해 발생하는 높이 차이를 최적으로 보상합니다.

또한, 플로우 그리퍼를 사용하면 큰 구멍과 구멍이 있는 인쇄 회로 기판을 처리할 수 있습니다. 그리퍼의 낮은 점유도는 높은 체적 유량으로 보상됩니다.

회로 기판은 또한 구성 요소 위의 플로우 그리퍼와 큰 구멍으로 단단히 고정될 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.