Schmalz

Automated handling • Electronics • Printed circuit boards • Special grippers

Ventosa de flujo SCG para la manipulación de circuitos impresos cargados

La ventosa de flujo SCG es ideal para la manipulación de circuitos impresos cargados. La ventosa ejerce sólo una presión superficial mínima sobre la pieza, de modo que los delicados circuitos impresos no se ven dañados durante la manipulación.

La ventosa de flujo SCG está equipada con una ventosa de material antiestático para desviar potenciales cargas eléctricas. El material adaptable compensa además los desniveles causados por los elementos constructivos en el circuito impreso.

La ventosa de flujo permite también la manipulación de circuitos impresos con grandes aberturas y agujeros. El reducido grado de ocupación de la ventosa se compensa mediante un elevado flujo.

Con la ventosa de flujo, los circuitos impresos se pueden tomar de forma segura también sobre sus elementos constructivos y cuando presentan grandes aberturas.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.