Schmalz

Automated handling • Electronics • Printed circuit boards • Special grippers

La garra de flujo SCG-HSS manipula con suavidad piezas con superficies muy estructuradas

La garra de flujo SCG-HSS de Schmalz manipula piezas con superficies muy estructuradas de forma cuidadosa y fiable: Por ejemplo, la SCG-HSS manipula placas de circuito impreso montadas con una presión superficial reducida. Para ello, una cortina de pasadores se adapta al contorno de la superficie, lo que permite manipular diferentes piezas sin tiempos de preparación adicionales. El generador de vacío integrado mantiene bajos los costes de funcionamiento: consigue una alta potencia de aspiración con un consumo mínimo de aire.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.