Schmalz

Automated handling • Electronics • Printed circuit boards • Special grippers

La préhenseur à flux SCG-HSS manipule en douceur des pièces à surface hautement structurée.

La préhenseur à flux SCG-HSS de Schmalz manipule avec douceur et fiabilité des pièces à la surface très structurée : Par exemple, la SCG-HSS saisit des circuits imprimés assemblés avec une faible pression de surface. Un rideau de picots s'adapte au contour de la surface, ce qui permet de manipuler différentes pièces sans temps de réglage supplémentaire. Le générateur de vide intégré maintient les coûts d'exploitation à un niveau bas : il atteint une puissance d'aspiration élevée avec une consommation d'air minimale.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.