Schmalz

수동 처리 • 다른 제품들 • 모듈식 크레인 갠트리 KBG

플레이트 핸들링을 위한 VacuMaster가 있는 모듈러 크레인 갠트리 KBG

'고전적인' 크레인 시스템을 홀에 설치할 수 없는 경우, 슈말츠의 모듈러 크레인 갠트리 KBG는 완벽한 솔루션을 제공합니다. SRA 오버헤드 크레인이 모듈러 크레인 갠트리 KBG에 장착됩니다. 조립은 매우 쉽습니다. 모든 연결 부품은 동일한 나사 세트로 프로필에 장착합니다. 그뿐만 아니라, 단 한 가지 프로필 크기만 전체 모듈식 KBG 크레인 갠트리에 사용됩니다. 모듈러 크레인 갠트리 KBG는 2개 이상의 게이트로 구성되며, 길이를 여러 개의 게이트로 확장할 수 있습니다. 모듈러 디자인으로 인해 이전에 크레인 사용이 불가능했던 곳은 물론, 상대적으로 공간이 협소한 곳에도 크레인을 사용할 수 있습니다. 진공 튜브 리프터 JumboFlex 같은 슈말츠 리프팅 디바이스 또는 영상에 나온 대로 VacuMaster와 함께 KBG를 사용하면 성능을 극대화할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동