Schmalz

Manual handling

Modulaire portaalkraan KBG met VacuMaster tijdens de handling van platen

Als het niet mogelijk is om een "klassieke" kraaninstallatie in een hal te installeren, biedt de modulaire portaalkraan KBG van Schmalz de perfecte oplossing. Het SRA hangkraansysteem wordt bevestigd aan de KBG modulaire portaalkraan. De montage is zeer eenvoudig: alle verbindingsdelen worden met dezelfde schroefset aan het profiel bevestigd. Bovendien wordt slechts één profielmaat gebruikt voor de gehele KBG. Een modulaire portaalkraan KBG bestaat uit ten minste twee poorten en kan in de lengte met een willekeurig aantal poorten worden uitgebreid. Het modulaire ontwerp maakt het mogelijk een kraan te gebruiken waar er voorheen geen was - zelfs met een relatief kleine voetafdruk. In combinatie met heftoestellen van Schmalz, zoals een vacuümslangheffer JumboFlex of, zoals in de video, een VacuMaster, ontvouwt de KBG zijn volledige potentieel.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.