Schmalz

Automated handling • Logistics • Bottles

전체 제품 레이어를 처리하기 위한 진공 레이어 그리핑 시스템 SPZ-M-C

Schmalz의 레이어 그리핑 시스템은 다양한 제품 레이어의 팔레타이징 및 디팔레타이징을 자동화하는 데 사용됩니다.

SPZ-M-C 진공 레이어 그리핑 시스템은 필요한 유지력을 달성하기 위해 기계적인 클램핑력뿐만 아니라 국부적 및 전역적 진공을 생성합니다. 석션 패드가 장착된 석션 표면은 국소 진공을 제공합니다. 이것은 공작물의 각 표면에 작용합니다. 내장된 유량 밸브 덕분에 사용하지 않은 흡입 패드를 즉시 밀봉하여 틈이 있는 레이어 패턴도 흡입할 수 있습니다. 특허받은 커튼 개념은 전체 제품 레이어를 외부에서 밀봉합니다. 결과적인 글로벌 진공은 처리 과정에서 추가적인 안전을 보장합니다.

추가 유지력은 기계적 클램핑으로 실현됩니다. 따라서 이 시스템은 불완전한 레이어 패턴이 있는 경우에도 다양한 제품 레이어에 이상적으로 적합하며 다양한 유지력의 독창적인 조합을 통해 복잡한 프로세스를 자동화할 수 있으므로 훨씬 더 효율적입니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.