Schmalz

Vacuum Units

Vacuum units are complete solutions with ejector, monitoring and control. The vacuum unit is used as a purely pneumatic vacuum supply with internal control. The vacuum unit turns off automatically due to the pneumatic control when the set vacuum value is reached while picking up a workpiece.

Advantages of vacuum units

  • Universal applications

  • High suction rate

  • Minimum compressed air consumption

Typical areas of application

  • “Stand-alone solution”, for example, for clamping and handling tasks

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.