Schmalz

Automated handling • Logistics

Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ-M-C do paletyzacji i depaletyzacji warstw produktów

Dzięki podciśnieniowemu systemowi chwytania warstw SPZ-M-C można paletyzować i depaletyzować całe warstwy produktów.

System chwytania warstw składa się z modułowych, zazębiających się ze sobą chwytaków o dużej powierzchni i może być dostosowany do indywidualnych rozmiarów warstw. Powierzchnia ssąca jest wyposażona w indywidualne przyssawki podciśnieniowe. Mechaniczny zacisk zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas całego procesu przenoszenia. Opatentowana koncepcja kurtyny tworzy globalną komorę próżniową, dzięki czemu uzyskuje się najwyższe siły mocowania. Dzięki podciśnieniowemu systemowi chwytania warstw można bez problemu obsługiwać warstwy pośrednie, puste palety, a także warstwy z przesunięciami lub bez przesunięć warstw.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.