Schmalz

Automated handling • Logistics • Vacuum suction cups

Rewolucyjna automatyzacja: Chwytak do worków PSSG w użyciu z cobotami i robotami przemysłowymi

Odkryj innowacyjny chwytak do worków PSSG, który rewolucjonizuje zautomatyzowaną obsługę worków. Chwytak ten doskonale sprawdza się w przypadku worków z papieru, tworzywa sztucznego i tkanin, a także przedmiotów porowatych i przypominających worki.

Najważniejsze cechy:

- Niezawodna obsługa różnych materiałów i geometrii
- Dłuższa żywotność dzięki innowacyjnemu elementowi uszczelniającemu
- Modułowy projekt zapewniający niską wagę i łatwą konserwację
- Interfejs NFC umożliwia łatwy dostęp do danych urządzenia za pośrednictwem smartfona

Obejrzyj nasz film, aby zobaczyć, jak chwytak do worków współpracuje z robotami przemysłowymi i cobotami. Dowiedz się, w jaki sposób zwiększa on sprawność, jednocześnie oszczędzając czas i zasoby. Nie przegap możliwości optymalizacji procesu produkcji. W porównaniu do swojego poprzednika, oszczędza ponad 50% wagi, działa bez zabrudzeń bez kruszenia się, a także bez wysiłku obsługuje worki o różnych poziomach napełnienia.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.