Schmalz

Tutucular

Kavrama sistemleri otomatik taşımanın tüm alanlarında kullanılmaktadır. Schmalz kavrama teknolojisi, örneğin ahşap, ambalaj, karton kutuların taşınmasında, intra-lojistikte veya sac metal işlemede kullanılır. Schmalz'ın kavrama teknolojisi vakumla çalışır ve bu nedenle vakumlu kavrama sistemleri olarak adlandırılır. Bunlar dört ürün kategorisine ayrılır: Alan kavrama sistemleri, katman kavrama sistemleri, emme örümcekleri ve son efektörler. Schmalz'ın kavrama teknolojisi, müşterinin uygulamasına özel olarak uyarlanır ve Schmalz ürün uzmanlarımızla işbirliği içinde planlanır.

Otomatik taşıma sistemleri için tutucular

Schmalz, piyasadaki en geniş vakum teknolojisi yelpazesine sahiptir. Özelleştirilmiş kavrama çözümleri oluşturmak için 3500'den fazla farklı vakum bileşeni kullanılabilir. Ürün yelpazesi, çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda kullanılmak üzere çok sayıda vakumlu vantuz içerir. Schmalz ayrıca yenilikçi kavrama teknolojisini kullanan çeşitli özel tutucular da sunmaktadır. Bunlar, solar gofretler veya tekstil ürünleri için taşıma sistemleri gibi özel uygulamalar için idealdir. Bir vakum sistemi ayrıca, örneğin montaj elemanları vakum jeneratörleri valf filtreleri, anahtarlar ve sistem izleme cihazları gibi ek bileşenler de içerir.

Schmalz tutucular, otomatik taşıma sistemleri alanında döngü sürelerini azaltır ve işletme maliyetlerini optimize eder. FXP/FMP alan gripper sistemleri muazzam bir vakumlama gücüne sahiptir. Bu, çok ağır iş parçalarını bile hızlı bir şekilde işlemelerini sağlar. Zekice tasarlanmış kavrayıcısıyla SPZ katmanlı kavrama sistemi, depo lojistiği ve intra-lojistikte kullanım için idealdir. Vakum teknolojisini global vakum ve mekanik kavrayıcılarla birleştiren sistem, ürün katmanlarının veya paletlerin tamamını - tamamlanmamış olsalar bile - kavrayabilir. Vakum emme örümceği SSP, belirli bir müşteri uygulaması için kol ucu takımları sunarak optimum bir çözümü garanti eder.

Vakum uç efektörü ile VEE Schmalz, Delta, SCARA ve mafsallı robotların kullanıldığı alma ve yerleştirme uygulamaları için özel olarak yeni bir tutucu geliştirmiştir. Sistem olağanüstü bir esneklik sunuyor. Yenilikçi modüler sistem sayesinde, vantuzların sayısı ve konumu değiştirilebilir. Çevrimiçi konfigüratör, sadece birkaç dakika içinde komple uç efektörleri tasarlamayı son derece basit hale getirir. Yenilikçi VEE teknolojisi, 10 g'ye kadar ivmelenmelerle yüksek hızlı uygulamaları güvenle idare etmek için tasarlanmıştır.

Manuel taşıma sistemleri için tutucular

Schmalz vakumlu kaldırıcılar ve vinç sistemleri manuel taşıma sistemleri olarak sınıflandırılır. Optimum ergonomik, sağlıklı çalışma koşulları sağlamalarıyla bilinirler. Hafif yükleri taşırken bile, hareketli kütle tek bir vardiya sırasında birkaç tona ulaşabilir. Schmalz kavrama sistemleri manuel taşıma süreçlerini daha verimli hale getirir. Aynı zamanda, bir dizi yenilikçi özellik sayesinde uzun vadede işletme maliyetlerini azaltırlar. Geniş aksesuar yelpazesi ve Schmalz sistem danışmanlarımızın kişiselleştirilmiş danışmanlığı, Schmalz kavrayıcılarının uygulamanın gereksinimlerine göre mükemmel bir şekilde yapılandırılmasını garanti eder. Schmalz, manuel taşıma sistemleri için iki tür vakum teknolojisi arasında ayrım yapar: Vakumlu kaldırıcı Jumbo, 300 kg ağırlığa kadar yüklerin yüksek anahtarlama hassasiyetiyle ergonomik olarak taşınmasını sağlar. Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster, birkaç ton ağırlığındaki yükleri güvenli bir şekilde ve sağlık ve güvenlik göz önünde bulundurularak taşımak için kullanılabilir. Schmalz vinç sistemleri ile birlikte bu cihazlar, taşıma görevleriniz için okunabilir komple sistemler oluşturur. Schmalz tutucuları bu nedenle elle taşımanın tüm alanlarında güçlü araçlardır.

İş parçalarının bağlanması için tutucular

Tutucuların kullanım alanlarından biri, dahili üretim süreçleri sırasında iş parçalarını sıkıştırmak ve yerinde tutmaktır. Schmalz, her tür CNC işleme merkezi için bağlama teknolojisi sağlar. Schmalz'ın yenilikçi bağlama teknolojisi, ister ilk kez donatılıyor ister güncelleniyor olsun, tüm CNC işleme merkezleri için idealdir. Schmalz bağlama teknolojisi bu nedenle yeni bir makineye yatırım yapmak için ekonomik bir alternatif sunar. Schmalz, CNC işleme merkezleri için bir dizi farklı vakum teknolojisi sistemi sunmaktadır: Ahşap işleme için vakum blokları, verimli ızgara tabla, düz tabla ve konsol tabla sistemi kurulumu için idealdir. Yenilikçi Innospann tutucular, bir yenileme projesi sırasında üretkenliği önemli ölçüde artırır.

Schmalz tutucuları hakkında ek bilgi

Kapsamlı kavrama sistemleri yelpazemiz hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

Ürünler

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.