Schmalz

Chwytaki

Systemy chwytakowe znajdują zastosowanie we wszystkich obszarach zautomatyzowanej obsługi. Technologia chwytania firmy Schmalz znajduje zastosowanie na przykład w obsłudze drewna, opakowań, kartonów, w intra-logistyce lub w procesie obróbki blachy. Technika chwytania firmy Schmalz jest obsługiwana za pomocą podciśnienia i dlatego nazywana jest podciśnieniowymi systemami chwytającymi. Są one podzielone na cztery kategorie produktów: Systemy chwytaków powierzchniowych, Systemy chwytaków warstwowych, Chwytaki wieloprzyssawkowe oraz Efektory końcowe. Technologia chwytania firmy Schmalz jest indywidualnie adaptowana do aplikacji klienta i planowana we współpracy z naszymi ekspertami ds. produktów firmy Schmalz.

Chwytaki do zautomatyzowanych systemów przenoszenia

Firma Schmalz posiada największy na rynku asortyment techniki podciśnieniowej. Ponad 3500 różnych komponentów podciśnieniowych może być wykorzystywanych do tworzenia niestandardowych rozwiązań podciśnieniowych. Oferta obejmuje dużą liczbę przyssawek podciśnieniowych przeznaczonych do stosowania w różnych branżach i aplikacjach. Firma Schmalz oferuje również różne specjalne chwytaki wykorzystujące innowacyjną technologię chwytania. Są one idealne do specjalnych aplikacji, takich jak systemy przenoszenia płytek solarnych lub tekstyliów. W skład systemu podciśnieniowego wchodzą również dodatkowe komponenty, na przykład elementy mocujące, generatory podciśnienia, zawory, filtry, a także przełączniki i urządzenia do monitorowania systemu.

Chwytaki firmy Schmalz skracają czas cyklu i optymalizują koszty eksploatacji w dziedzinie zautomatyzowanych systemów przenoszenia. Powierzchniowe systemy chwytakowe FXP/FMP charakteryzują się ogromną siłą ssania. Pozwala im to na szybką obsługę nawet bardzo ciężkich przedmiotów obrabiany. Dzięki pomysłowemu chwytakowi, system chwytakowy warstwowy SPZ jest idealny do stosowania w logistyce magazynowej i intra-logistycznej. Dzięki połączeniu techniki podciśnieniowej z globalnym chwytakiem podciśnieniowym i mechanicznymi chwytakami, system może chwytać całe warstwy produktu lub palety - nawet jeśli nie są one kompletne. Chwytak wieloprzyssawkowy SSP oferuje oprzyrządowanie końca ramienia dla konkretnej aplikacji klienta, gwarantując optymalne rozwiązanie.

Wraz z podciśnieniowym efektem końcowym firma VEE Schmalz opracowała nowy chwytak specjalnie do zastosowań typu "pick and place" z wykorzystaniem robotów Delta, SCARA i przegubowych. System oferuje wyjątkową elastyczność. Dzięki innowacyjnemu systemowi modułowemu można zmieniać liczbę i położenie przyssawek. Konfigurator online sprawia, że projektowanie kompletnych efektorów końcowych jest niezwykle proste i zajmuje zaledwie kilka minut. Innowacyjna technologia VEE jest projektowana z myślą o bezpiecznej obsłudze aplikacji o dużych prędkościach i przyspieszeniach do 10 g.

Chwytaki do systemów przenoszenia ręcznego

Podciśnieniowe podnośniki i suwnice firmy Schmalz zaliczane są do podciśnieniowych systemów przenoszenia. Są one znane z zapewniania optymalnych ergonomicznie i zdrowych warunków pracy. Nawet w przypadku obsługi lżejszych ładunków, przemieszczana masa może wynosić nawet kilka ton podczas jednej zmiany. Systemy chwytakowe firmy Schmalz sprawiają, że procesy obróbki ręcznej są bardziej efektywne. Jednocześnie, dzięki szeregowi innowacyjnych funkcji, w dłuższej perspektywie obniżają koszty operacyjne. Przedłużenie oferty akcesoriów oraz spersonalizowana konsultacja z naszymi konsultantami ds. systemów Schmalz gwarantuje, że chwytaki Schmalz zostaną idealnie skonfigurowane pod kątem wymogów danej aplikacji. Firma Schmalz rozróżnia dwa typy techniki podciśnieniowej do systemów przenoszenia ręcznego: podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur Jumbo umożliwia ergonomiczną obsługę ładunków o masie do 300 kg z wysoką precyzją przełączania. Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster może być wykorzystywane do bezpiecznego i zgodnego z zasadami BHP przenoszenia ładunków o wadze kilku ton. W połączeniu z suwnicami firmy Schmalz urządzenia te tworzą gotowe do podłączenia kompletne systemy do zadań związanych z obsługą. Chwytaki firmy Schmalz są zatem mocnymi narzędziami we wszystkich obszarach ręcznej obsługi.

Chwytaki do zaciskania przedmiotów obrabianych

Jednym z zastosowań chwytaków jest zaciskanie i utrzymywanie przedmiotów obrabiany w miejscu podczas wewnętrznych procesów produkcyjnych. Firma Schmalz oferuje technologię mocowania dla wszystkich typów centrów obróbczych cnc. Innowacyjna technologia mocowania firmy Schmalz jest idealna dla wszystkich centrów obróbczych cnc, niezależnie od tego, czy są one wyposażane po raz pierwszy, czy też są modernizowane. Technologia mocowania firmy Schmalz stanowi zatem ekonomiczną alternatywę dla inwestycji w nową maszynę. Firma Schmalz oferuje szereg różnych systemów techniki podciśnieniowej dla centrów obróbczych cnc: Bloki próżniowe do obróbki drewna są idealne do efektywnego ustawiania systemów stołów kratowych, stołów płaskich i stołów konsolowych. Innowacyjne chwytaki Innospann znacznie zwiększają produktywność podczas realizacji projektów remontowych.

Dodatkowe informacje na temat chwytaków Schmalz

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej szerokiej gamy systemów chwytakowych:

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.