Handling manuale
- Tecnica di movimentazione ergonomica per cicli di lavorazione manuali.
- Le soluzioni consistono in un sollevatore a vuoto e un sistema di gru abbinato
- Progettazione individuale dell'intero sistema secondo i principi dell'ergonomia
I sistemi di presa trovano impiego in tutti i settori della movimentazione automatizzata. La tecnologia di presa Schmalz viene utilizzata, ad esempio, nella movimentazione del legno, degli imballaggi e delle scatole di cartone, nell'intralogistica o nella lavorazione della lamiera. La tecnologia di presa Schmalz funziona a vuoto e viene quindi definita "sistemi di presa a vuoto". Si dividono in quattro categorie di prodotti: sistemi di presa per aree, sistemi di presa per strati, ragni di aspirazione ed effettori terminali. La tecnologia di presa di Schmalz viene adattata individualmente all'applicazione del cliente e progettata in collaborazione con i nostri esperti di prodotto Schmalz.
Schmalz offre la più ampia gamma di prodotti per la tecnologia del vuoto presente sul mercato. Oltre 3500 diversi componenti per il vuoto possono essere utilizzati per realizzare soluzioni di presa personalizzate. La gamma comprende un gran numero di ventose a vuoto destinate a una vasta gamma di settori e applicazioni. Schmalz fornisce inoltre diverse pinze speciali che utilizzano una tecnologia di presa innovativa. Queste sono ideali per applicazioni speciali come i sistemi di movimentazione per wafer solari o tessuti. Un sistema a vuoto comprende anche componenti aggiuntivi, ad esempio elementi di montaggio, generatori di vuoto, valvole, filtri, nonché interruttori e dispositivi di monitoraggio del sistema.
Le pinze Schmalz riducono i tempi di ciclo e ottimizzano i costi operativi nel campo dei sistemi di movimentazione automatizzati. I sistemi di presa della serie FXP/FMP possiedono un'enorme forza di aspirazione. Ciò consente loro di movimentare rapidamente anche pezzi molto pesanti. Con la sua ingegnosa pinza, il sistema di presa a strati SPZ è ideale per l'impiego nella logistica di magazzino e nell'intralogistica. Combinando la tecnologia del vuoto con una ventosa globale e pinze meccaniche, il sistema è in grado di afferrare interi strati di prodotti o pallet, anche se non completi. La ventosa a ragno SSP offre un tooling di fine braccio per un'applicazione specifica del cliente, garantendo una soluzione ottimale.
Con l'effettore terminale a vuoto VEE, Schmalz ha sviluppato una nuova pinza specificamente per applicazioni pick and place che utilizzano robot Delta, SCARA e articolati. Il sistema offre una flessibilità eccezionale. Grazie all'innovativo sistema modulare, è possibile variare il numero e la posizione delle ventose. Il configuratore online rende estremamente semplice progettare effettori terminali completi in pochi minuti. L'innovativa tecnologia VEE è progettata per gestire in sicurezza applicazioni ad alta velocità con accelerazioni fino a 10 g.
I sollevatori a vuoto e i sistemi a gru Schmalz rientrano nella categoria dei sistemi di movimentazione manuale. Sono noti per garantire condizioni di lavoro ottimali dal punto di vista ergonomico e della salute. Anche quando si movimentano carichi leggeri, la massa spostata può raggiungere diverse tonnellate nel corso di un singolo turno. I sistemi di presa Schmalz rendono più efficienti i processi di movimentazione manuale. Allo stesso tempo, riducono i costi operativi a lungo termine grazie a una serie di caratteristiche innovative. Una vasta gamma di accessori e una consulenza personalizzata da parte dei nostri consulenti di sistema Schmalz garantiscono che le pinze Schmalz siano configurate perfettamente in base alle esigenze dell'applicazione. Schmalz distingue due tipi di tecnologia a vuoto per i sistemi di movimentazione manuale: il sollevatore a tubo a vuoto Jumbo consente la movimentazione ergonomica di carichi fino a 300 kg con elevata precisione di commutazione. Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster può essere utilizzato per spostare carichi di diverse tonnellate in modo sicuro e nel rispetto della salute e della sicurezza. In combinazione con i sistemi a gru Schmalz, questi dispositivi formano sistemi completi pronti per il collegamento per le vostre attività di movimentazione. Le pinze Schmalz sono quindi strumenti potenti in tutti i settori della movimentazione manuale.
Uno degli impieghi delle pinze è il serraggio e il fissaggio dei pezzi durante i processi produttivi interni. Schmalz fornisce tecnologie di serraggio per tutti i tipi di centri di lavoro CNC. L'innovativa tecnologia di serraggio di Schmalz è ideale per tutti i centri di lavoro CNC, sia che si tratti di un primo allestimento che di un aggiornamento. La tecnologia di serraggio Schmalz rappresenta quindi un'alternativa economica all'investimento in una nuova macchina. Schmalz offre una serie di sistemi di tecnologia del vuoto per centri di lavoro CNC: i blocchi a vuoto per la lavorazione del legno sono ideali per un'efficiente configurazione di tavoli a griglia, tavoli piani e tavoli a mensola. Le innovative pinze Innospann aumentano significativamente la produttività durante un progetto di ristrutturazione.
Clicca qui per ulteriori informazioni sulla nostra vasta gamma di sistemi di presa: