Schmalz

Akıllı Telefon Üretimi için Vakum Tutucular

Bir akıllı telefonu karakterize eden nedir? Cevap: mükemmellik. Cam ve metal dış kısmı şık ve pürüzsüzdür, kontrol düğmeleri gövdeye dikkatlice yerleştirilmiştir. Açıldığında, kullanıcıyı parlak renkler ve hayal edilmeyen işlevlerle göz kamaştırır. Üreticiler, bu görünüm ve his ve performansı geliştirmek için önemli miktarda çaba harcıyor ve üretim sürecinden en yüksek talepleri yapıyorlar. Schmalz, bu zorlu talepleri karşılamak için sadece çözümlere sahiptir - ince cam ekranı kullanmak, pili monte etmek veya hassas baskılı devre kartını konumlandırmak için.

Vakum tutucuları ile ele alınan ana akıllı telefon bileşenlerinin şematik diyagramı.

Dünya çapında her yıl 1,4 milyardan fazla akıllı telefon satılmaktadır. Almanya'da, dünyanın geri kalanında olduğu gibi, akıllı telefon kullanıcılarının sayısı sürekli olarak artmaya devam ediyor ve yüksek teknoloji ürünü için beklentiler harika. Yenilikçi sıçramalar günümüzde daha küçük olsa da, üreticiler her yeni akıllı telefon sürümü ile sürekli olarak hype üretmenin yollarını buluyor. Sadece kamera değil, aynı zamanda ekran, pil ve işlemci performansı da sürekli olarak optimize ediliyor. Üretim emek yoğundur ve kayda değer hassasiyet gerektirir. Montaj süreci, yüksek kalite standartlarını korumak için son derece hassas bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Hassas Katman Ekran, telefonun görünümünün önemli bir öğesidir. Çoğu telefon, metal oksit ile kaplanmış bir cam alt tabakadan oluşan kapasitif bir dokunmatik ekrana sahiptir. Ekranın köşeleri, alternatif voltaj yoluyla bir elektrik alanı üreten elektrotlarla donatılmıştır. Cilt teması üzerine bu alan bozulur, bunun üzerine denetleyici parmak hareketlerini kontrol komutlarına dönüştürür. Kaplama, akıllı telefonun çalışması için gereklidir, bu yüzden - tıpkı camın kendisi gibi - kullanım sırasında zarar görmemelidir. Tam Şarj Ekranda olduğu gibi, pili tutarken hassasiyet ve hız da son derece önemlidir. Schmalz, çok ince, hassas elektrotları dinamik olarak, ancak yer değiştirme ve hasara neden olmadan işlemek için özel alan tutucular kullanır. Doğrudan tutucunun içinde yüksek akış hızına sahip merkezi olmayan vakum üretimi kavramı hızlı ve güvenli emiş gücü sağlar. Pil tutucu ayrıca entegre bir egzoz kanalına sahiptir: Vakum üretmek için hava, kir partiküllerinin işlem odasına girememesini sağlamak için yönlendirilir - temiz odalardaki uygulamalar için önemli bir işlevdir. Hassas elektrotları herhangi bir kontaminasyona yol açmadan kavramak için akü tutucudaki vakum alanları için özel PEEK malzemesi de kullanılır. Tutucular herhangi bir mekanik, kimyasal veya görsel hasara neden olmamalı ve akü bileşenlerinin kontrolsüz elektrostatik boşalmasını (ESD) önlemelidir. Schmalz, ESD uyumlu kavrama sistemleri oluşturmak için özel yaylı pistonlar, kavrayıcılar ve vantuz malzemeleri geliştirmiştir. Pil tasarımlarının değiştirilmesi de uygun kullanım gerektirir: Çift kamera gibi ek işlev modüllerinin akıllı telefonlara entegrasyonu, pillerinin giderek daha kompakt hale gelmesi ve aynı zamanda yeni işlevleri işlemek için daha fazla güce sahip olması anlamına gelir. Yeni pil şekilleri, örneğin L-şekilli piller de yerleştirilmelidir. FM serisindeki alan tutucular, kıskaçların yalnızca bir kısmı dolu olsa bile parçaları güvenilir şekilde kullanmalarını sağlayan entegre valflere sahiptir. Temas yüzeyi, lityum iyon hücrelerini herhangi bir hasara neden olmadan kavrayan ve tutan yumuşak, esnek bir köpükten yapılmıştır. Gerilimsiz Bölge ESD'ye duyarlı nesneler hakkında uzman bilgisi, baskılı devre kartlarını (PCB) kullanırken çok önemlidir. PCB'ler gittikçe küçülüyor ve iletken yollar gittikçe hassaslaşıyor, böylece hızlı boşaltma nedeniyle hasar riski çoğalıyor. Esnek yükseklik ayarı için iletken yaylı pistonlarla birleştirilmiş uyumlu bir vantuz malzemesi, ESD direnç aralığında kavrama çözümleri sağlar. Baskılı devre kartlarının montajı söz konusu olduğunda vakum teknolojisi için gereklilikler de yüksektir: Farklı geometrilere ve özelliklere sahip çeşitli bileşenler, mümkün olan en kısa sürede tam olarak konumlandırılmalıdır. Birleştirilmiş baskılı devre kartını kullanmak da aynı derecede zordur: Baskılı devre kartındaki her bir bileşenin yükseklik farkları telafi edilirken, aynı zamanda mekanik yükten kaynaklanan hasarın önlenmesi gerekir. Bu işlem aşaması için Schmalz'ın çözümü, güvenilir ve yumuşak kullanım için yüksek akış hızı üreten akış tutucu SCG'dir. Vakum hızlı bir şekilde üretilir, bu da çok kısa kullanım döngülerine izin verir. SCG, örneğin, geometri nedeniyle girintileri olan baskılı devre kartları ile, vakum alanının az kaplanması durumunda bile bileşenleri güvenilir bir şekilde hareket ettirir. Akış tutucudaki vantuz Perbunan nitril kauçuktan yapılmıştır: Bu malzeme ESD uyumludur ve hassas elektronik bileşenlere kontrollü bir şekilde zarar verebilecek potansiyel elektrik yüklerini dağıtır. Sert Gövde

Alan tutucu STGG, ekranları ve hassas camları yumuşak, iz bırakmayan ve son derece dinamik tutar.

Alan tutucu STGG, ekranları ve hassas camları yumuşak, iz bırakmayan ve son derece dinamik tutar.

FM alan tutucunun temas yüzeyi, lityum iyon hücrelerini hasarsız ve güvenli tutan ve işleyen yumuşak, esnek bir süngerdir.

Elastodur'dan üretilmiş vakum vantuzları aşınmaya, aşınmaya ve toza dayanıklıdır ve son derece dinamik taşıma işlemlerinde optimum kavrama sunar.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git