Bırakma!
Beraber kullanın: Schmalz tüm kurulum yüksekliklerinde tek parçalı ve çok parçalı VCBL-S6 sunmaktadır.
Bir metreküp ağaç, büyürken atmosferden emdiği karbondioksitin yaklaşık bir tonunu depolar. Karbon depolamanın yanı sıra iklim üzerinde bir olumlu etkisi daha vardır: İkame. Örneğin bir evin inşasında alüminyum, beton, çelik veya tuğla gibi enerji yoğun materyallerin ahşap üstyapılarla ikame edilmesi karbondioksit salımını azaltır. Yenilenebilir hammadde malzeme olarak kullanıldığı sürece gazı bağlar. Bu ürünler kullanılabilir ömrünün sonuna geldiklerinde fosil yakıtlardan daha iyi bir CO2 dengesiyle yakılabilir.
Bunun yanı sıra yalnızca mobilya ve inşatta değil aynı zamanda ambalaj, kâğıt üretimi ve temel kimyasal madde olarak pek çok farklı şekilde kullanılabilmesi, ağacı değerli bir hammadde kılar. Tedarik zincirindeki mevcut sorunlar ve yüksek materyal maliyetleri, işleme sırasında mümkün olduğunca az atık üretme ihtiyacını da ayrıca artırır. CNC makinaları hızlı, kesin ve hatasız çalışarak bu aşamada kolaylık sağlar. Ayıca karmaşık tasarımları uygulayabilir, tüm panelleri, uzun çıtaları veya daha küçük iş parçalarını frezeleyebilirler. Bu da ağaç tüketimini azaltırken, marangozun başka bir alanda değer katmak üzere kullanabileceği çalışma zamanından tasarruf sağlar. Ancak, bilgisayarla kontrol edilen makinaların hatasızlığındaki belirleyici unsur tutarlı olmalarıdır. Çünkü ağacın işlenmesinde destek noktaları da dâhil olmak üzere yüksek kuvvet ortaya çıkar.
NFC ile SCM S6 Vakum Blokları
J. Schmalz GmbH’de ürün yöneticisi olan Matthias Schmider işleme makinaları kadar esnek ve etkin olmak için bağlama sistemlerinin hangi özelliklere sahip olmaları gerektiğini biliyor. “Kesinlikle zıt koşullar gerekiyor. Toza, aşındırıcı materyallere ve yüksek kuvvetlere rağmen vakum blokları ahşap iş parçasını yüzde yüz sabit tutmalıdır; aksi takdirde delik, oluk veya yivin doğruluğu riske girer. Bağlama sistemlerinin önde gelen tedarikçisi olarak Schmalz farklı üreticilerin çok çeşitli ahşap işleme makinasına konsol sistemleri, grid tablalar ve uygun bağlama ekipmanları sağlamaktadır. Farkı yaratan ise üreticiye göre değişen makina tablalarının ara yüzleridir. En son temsilcilerinden birisi de SCM makinaları için VCBL-S6 plaka vantuz serisidir. “Sağlam baz gövdesi, orijinal yuvaya sahip özel bir plastikten yapılmış olup, SCM’in Morbidelli makinalarının konsollarına uyarlanır,” diyor Schmider. Türüne bağlı olarak bir vantuz yine kullanıcının vantuz yuvasına 15 derece artımlarla koyabileceği ve sıkma koluyla sabitleyebileceği bir baza bağlanıyor. Kolay takılabilen vantuzlar ve alet kullanmadan sabitleme yapabilmek de kurulum zamanını kısaltıyor. Bütün versiyonlarda ise bir iş parçasıyla temas eder etmez vakumu otomatik olarak harekete geçiren bir dokunmatik valf bulunur. Schmalz ayrıca kullanıcıların mobil cihazlarıyla okuyabileceği bir NFC etiketi (Yakın Alan İletişimi) entegre etmiştir. Bu da ilgili ürün verisinin tümünün istenilen her an parmaklarının ucunda olmasını sağlarken, yedek parça sipariş ederken hata yapma olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Diyaframlı bir vantuz bloğu, iş parçasına ara yüz oluştururken, vakum plakasını keskin parçalardan korur. Vantuz contasının elastomeri optimum sızdırmazlık sağlar ve yıpranma ya da hasar durumunda hızla değiştirilebilir.
VCBL-S6, farklı ahşap işleme uygulamalarına uygun esnek vantuzlarla çok çeşitli boyutlarda ve çalışma yüksekliklerinde bulunmaktadır. Kavisli kenarlara da sert yüzeylerde olduğu gibi sıkıca kenetlenebilmesinin yanı sıra yüksek yanal kuvvetlere karşı da güçlüdür. “Bu sayede bağlama sistemlerimiz onlar için geliştirmiş olduğumuz CNC makinaları kadar esnek olabilmektedir. Sahip oldukları yüksek tutma kuvveti, operatörlerin makinasından beklediği boyut doğruluğunu temin etmektedir,” diyor Schmider.
Odak noktası: 15 derecelik artımlarla dar vantuz daha zorlu iş parçası kenarlarına bile uyum sağlayabilir.
Bu pah gibi düzlemsel işleme operasyonları mükemmel tutma kuvvetleri gerektirir.
VCBS-S6 ailesi farklı boyut seçenekleriyle sunulmaktadır.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.