Schmalz

Vacuum Switches

Vacuum switches are available in mechanical and electronic types. In the mechanical versions, the existing vacuum is measured by using a membrane and a microswitch (electromechanical design), or a valve (pneumatic design) is activated. In the electronic version, the vacuum is measured by a piezoresistive sensor and a switching signal (analog or digital) is activated. Vacuum switches are used in the measuring range from -1 to 0 bar.

There are the following types of vacuum switches

Mechanical vacuum switches VS-V-PM and VS-V-EM-ST

Mechanical vacuum switches are characterized by their sturdy design and their universal operating principle. You can use the electromechanical design (EM) to switch DC or AC. The pneumatic design (PM), on the other hand, does not require electrical connections. It works purely with pneumatics. You can set the switching points (with fixed hysteresis) to adapt these switches individually to the process parameters.

Electronic vacuum switches

Electronic vacuum switches have a high switching accuracy and repeatability with a very compact design. Vacuum switches with digital display (VS-V-D-… and VS-V-W-D-… version) offer a high level of convenience, because the switching points and hysteresis are fully programmable using a foil keypad. To program the switching point in a process rather quickly and simply, use vacuum switches with teach button (VS-V-AH/AV-T version). You can program the switching points with this version using a key in a matter of seconds. Vacuum switches with analog and digital output (VS-V and VS-V-A-… versions) and vacuum switches in miniature form (VS-V-SA/SD) round off the program.

Products

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.