Schmalz

Vacuostats

Les vacuostats sont disponibles en deux versions :  mécanique et électronique. Dans la version mécanique, le vide existant est mesuré grâce à une membrane et un micro-interrupteur (conception électromécanique) ou une vanne (conception pneumatique) est actionnée. Dans la version électronique, le vide est mesuré par un capteur piézorésistif et un signal de commutation (analogique ou numérique) est émis. Les vacuostats sont utilisés dans la fourchette de mesure allant de -1 à 0 bar.

Il existe les types suivants des vacuostats

Vacuostats mécaniques VS-V-PM et VS-V-EM-ST

Les vacuostats mécaniques se caractérisent par leur conception solide et leur mode de fonctionnement universel. Le modèle électromécanique (EM) permet de faire passer du courant continu ou alternatif. Le modèle pneumatique (PM), pour sa part, ne nécessite aucun raccordement électrique. Il fonctionne uniquement avec des systèmes pneumatiques. Vous pouvez régler les points de commutation (avec hystérésis fixe) pour adapter ces interrupteurs individuellement aux paramètres du processus.

Vacuostats électroniques

Les vacuostats électroniques ont une précision et une capacité de répétition de commutation élevées, avec un design très compact. Les vacuostats avec affichage digital (version VS-V-D-... et VS-V-W-D-...) offrent un grand confort, car les points de commutation et l'hystérésis sont entièrement programmables à l'aide d'un clavier. Pour programmer le point de commutation dans un processus de manière simple et rapide, utilisez des interrupteurs à vide avec bouton d'apprentissage (version VS-V-AH/AV-T). Avec cette version, vous pouvez programmer les points de commutation à l'aide d'une touche en quelques secondes. Les interrupteurs à vide avec sortie analogique et numérique (versions VS-V et VS-V-A-...) et les interrupteurs à vide en format miniature (VS-V-SA/SD) complètent le dispositif.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier