Schmalz

Vacuestatos

Existen vacuestatos en ejecución mecánica, neumática y electrónica. En la ejecución mecánica se mide el vacío existente mediante una membrana y se acciona un microinterruptor (ejecución electromecánica) o una válvula (ejecución neumática). En la ejecución electrónica, el vacío se mide mediante un sensor piezorresistivo y se emite una señal de conmutación (analógica o digital). Los vacuestatos se utilizan en un margen de medición de -1 a 0 bar.

Existen los siguientes tipos de vacuestatos

Vacuestatos mecánicos VS-V-PM y VS-V-EM-ST

Los vacuestatos mecánicos se distinguen por su robusta estructura y por su modo de funcionamiento universal. Así, con el modelo electromecánico (EM) se puede conectar tensión continua y alterna. En el modelo neumático (PM) por el contrario, no se precisan conexiones eléctricas. El modo de trabajo es puramente neumático. Para adaptar individualmente estos vacuestatos a los parámetros de los procesos, se pueden ajustar puntos de conmutación (con histéresis fija).

Vacuestatos electrónicos

Los vacuestatos electrónicos presentan una elevada exactitud de conmutación y de repetición con un diseño compacto. Así, los vacuestatos con pantalla digital (modelos VS-V-D-… y VS-V-W-D-…) son muy cómodos de manejar ya que los puntos de conmutación y las histéresis se pueden programar libremente mediante un teclado de membrana. Para programar el punto de conmutación en el proceso de la forma más fácil y rápida posible son adecuados los vacuestatos con botón de aprendizaje Teach (modelo VS-V-AH/AV-T). En estos modelos se puede programar el punto de conmutación en pocos segundos con ayuda de una tecla. Los vacuestatos con salida analógica y digital (modelos VS-V y VS-V-A-…) y el vacuestato en formato en miniatura (VS-V-SA/SD) redondean el programa.

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.