Schmalz

Check Valves, Flow Resistors and Sensing Valves

Check valves and flow resistors, as well as sensing valves, increase the process safety and efficiency in a vacuum system.

Check valves interrupt the flow as soon as a certain volume flow has been reached. This will turn off any suction cups in the gripper system that may not be covered completely. The system vacuum will remain intact.

Flow resistors reduce the flow cross-section in the vacuum system and are mainly used in gripper systems for handling porous workpieces. By reducing the flow cross-section, the system vacuum remains intact even if the suction cups are not covered.

Sensing valves open the suction channel with a spring-mounted plunger when a workpiece is present at the suction cup. When the suction cup is occupied (= workpiece present), the line for the vacuum is opened. Sensing valves do not protect the system from partially occupied suction cups.

Products

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.