Schmalz

Check Valves, Flow Resistors and Sensing Valves

Check valves and flow resistors, as well as sensing valves, increase the process safety and efficiency in a vacuum system.

Check valves interrupt the flow as soon as a certain volume flow has been reached. This will turn off any suction cups in the gripper system that may not be covered completely. The system vacuum will remain intact.

Flow resistors reduce the flow cross-section in the vacuum system and are mainly used in gripper systems for handling porous workpieces. By reducing the flow cross-section, the system vacuum remains intact even if the suction cups are not covered.

Sensing valves open the suction channel with a spring-mounted plunger when a workpiece is present at the suction cup. When the suction cup is occupied (= workpiece present), the line for the vacuum is opened. Sensing valves do not protect the system from partially occupied suction cups.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.