Schmalz

Check Valves, Flow Resistors and Sensing Valves

Check valves and flow resistors, as well as sensing valves, increase the process safety and efficiency in a vacuum system.

Check valves interrupt the flow as soon as a certain volume flow has been reached. This will turn off any suction cups in the gripper system that may not be covered completely. The system vacuum will remain intact.

Flow resistors reduce the flow cross-section in the vacuum system and are mainly used in gripper systems for handling porous workpieces. By reducing the flow cross-section, the system vacuum remains intact even if the suction cups are not covered.

Sensing valves open the suction channel with a spring-mounted plunger when a workpiece is present at the suction cup. When the suction cup is occupied (= workpiece present), the line for the vacuum is opened. Sensing valves do not protect the system from partially occupied suction cups.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.