Schmalz

Check Valves, Flow Resistors and Sensing Valves

Check valves and flow resistors, as well as sensing valves, increase the process safety and efficiency in a vacuum system.

Check valves interrupt the flow as soon as a certain volume flow has been reached. This will turn off any suction cups in the gripper system that may not be covered completely. The system vacuum will remain intact.

Flow resistors reduce the flow cross-section in the vacuum system and are mainly used in gripper systems for handling porous workpieces. By reducing the flow cross-section, the system vacuum remains intact even if the suction cups are not covered.

Sensing valves open the suction channel with a spring-mounted plunger when a workpiece is present at the suction cup. When the suction cup is occupied (= workpiece present), the line for the vacuum is opened. Sensing valves do not protect the system from partially occupied suction cups.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.