Schmalz

Wächter über Vakuum und Druck

Ihm entgeht nichts. Der Durchflusssensor FS von Schmalz sitzt im Handhabungsprozess nah am Greifpunkt und meldet Abweichungen im Durchfluss, beim Vakuum oder Druck. So überwacht und optimiert er die Prozesse.

Der neue Durchflusssensor FS von Schmalz eignet sich ideal für die Überwachung von Vakuum- und Druckluftsystemen mit kleinen Schlauchdurchmessern.

Mit der neuen Baureihe FS erweitert die J. Schmalz GmbH ihr Sortiment um einen robusten und zuverlässigen Sensor für die Überwachung von Handhabungsprozessen. Kaum schwerer als eine Tafel Schokolade kann das kompakte Messgerät problemlos an Roboterarmen oder in Greifspinnen festgeschraubt werden. Die Systemintegration erfolgt über einen analogen Ausgang und zwei einstellbare Schaltpunkte. Die neue Vakuum-Komponente bestimmt auch bei dünnen Schlauchdurchmessern präzise Vakuum- und Druckwerte von -0,9 bis 8 bar sowie den Durchfluss zwischen fünf bis 200 Litern pro Minute. Eine Überschreitung des eingestellten Schwellwertes signalisiert der FS auch visuell – durch einen Farbwechsel im LCD-Display.

Zum Einsatz kommt der Sensor unter anderem bei der automatisierten Handhabung von Karosserieblechen, Glasscheiben oder Lebensmittelverpackungen. Er erkennt, wenn eine Müslipackung nicht korrekt gegriffen wurde oder ob eine Leckage die Effizienz vermindert. Das Display zeigt auch eine Auswertung des kumulierten Druckluftverbrauchs. Mit dem Durchflusssensor FS kann der Betreiber seine Prozesse optimieren und behält seine Kosten im Blick.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb