Schmalz

Le contrôleur du vide et de la pression

Rien ne lui échappe. Au cours du processus de manipulation, le capteur de débit FS de la marque Schmalz est installé à proximité du point de préhension et signale toutes variations du débit, du vide ou de la pression. Il surveille et optimise ainsi les procédés.

Le nouveau capteur de débit FS de la marque Schmalz convient parfaitement pour la surveillance de systèmes de vide et d’air comprimé en présence de petits diamètres de tuyau

Avec la nouvelle série FS, la société J. Schmalz GmbH ajoute à sa gamme un capteur robuste et fiable destiné à la surveillance des processus de manipulation. À peine plus lourd qu’une tablette de chocolat, l’instrument de mesure compact peut être vissé sans aucun problème à des bras robotisés ou dans des préhenseurs. L’intégration au système a lieu au moyen d’une sortie analogique et de deux points de commutation réglables. Le nouveau composant pour le vide détermine également en cas de diamètres de tuyau fins des valeurs précises de vide et de pression entre -0,9 et 8 bars, ainsi que le débit entre 5 et 200 litres par minute. Si la valeur seuil réglée est dépassée, le FS émet de plus un signal visuel : l’écran LCD change de couleur.

Le capteur est utilisé entre autres lors de la manipulation automatisée de tôles de carrosserie, de panneaux vitrés ou d’emballages de denrées alimentaires. Il détecte si une boîte de céréales n’a pas été saisie correctement ou si une fuite réduit l’efficacité. L’écran affiche également une analyse de la consommation d’air comprimé cumulée. Avec le capteur de débit FS, l’exploitant est en mesure d’optimiser ses procédés et de surveiller ses coûts.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier