Schmalz

Rilevatore di vuoto e pressione

Non gli sfugge niente. Il sensore di portata FS di Schmalz viene posizionato nel processo di movimentazione, accanto al punto di presa e notifica eventuali scostamenti nella portata del vuoto o della pressione. In questo modo, il rilevatore è in grado di monitorare e ottimizzare i processi.

Il nuovo sensore di portata FS di Schmalz è particolarmente indicato per il monitoraggio del vuoto e della pressione nei sistemi che sono dotati di tubi flessibili con diametro ridotto.

Grazie alla nuova serie FS, J. Schmalz GmbH ha aggiunto un sensore resistente e affidabile alla sua gamma di dispositivi di monitoraggio dei processi di movimentazione. Poco più pesante di una barretta di cioccolato, questo dispositivo di misura compatto può essere fissato senza problemi al braccio di un robot o al ragno di presa. L’integrazione di sistema viene attuata attraverso un’uscita analogica e due punti di commutazione regolabili. Anche in presenza di un diametro tubo flessibile ridotto, il componente permette di rilevare in modo accurato i valori di vuoto e pressione da -0,9 fino a 8 bar nonché la portata da 5 fino a 200 litri al minuto. L’eventuale superamento del valore soglia impostato viene notificato visivamente da FS attraverso il cambio di colore del display LCD.

Il sensore può essere utilizzato, ad esempio, nella movimentazione automatizzata delle parti della carrozzeria, delle lastre di vetro o degli imballaggi degli alimenti. Il dispositivo è in grado di rilevare quando una confezione di muesli non viene prelevata correttamente oppure quando una perdita riduce il livello di efficenza del processo. Il display visualizza una valutazione del consumo aria compressa complessiva. Grazie al sensore di portata FS, l’operatore può ottimizzare i suoi processi, tenendo sotto controllo anche i costi.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello