Schmalz

Guardián del vacío y la presión

No se le escapa ni una. El caudalímetro FS de Schmalz se localiza durante el proceso de manipulación cercano al punto de agarre, señalizando variaciones en el flujo, el vacío o la presión. Así monitoriza y optimiza los procesos.

El nuevo sensor de flujo FS de Schmalz resulta ideal para la monitorización de sistemas de vacío y aire comprimido con diámetros del tubo flexible reducidos.

Con la nueva serie FS, J. Schmalz GmbH amplía su cartera de productos con un sensor robusto y fiable para la monitorización de procesos de manipulación. Apenas más pesado que una tableta de chocolate, el compacto aparato de medición puede atornillarse a brazos de robot o garras. La integración del sistema se efectúa mediante una salida analógica y dos puntos de conmutación ajustables. El nuevo componente de vacío promete valores de vacío y presión precisos de -0,9 a 8 bar, así como un flujo de entre 5 y 200 litros por minuto incluso con diámetros del tubo flexible reducidos. En caso de una posible superación del valor umbral ajustado, el FS también lo señaliza de manera visual mediante un cambio de color en ella pantalla LCD.

Este sensor se emplea, entre otros, en la manipulación automática de chapas para carrocería, lunas de cristal o envases de alimentos. Es capaz de detectar si un paquete de muesli no se ha sujetado correctamente o si una fuga está mermando la eficiencia. La pantalla también muestra una valoración del consumo de aire comprimido acumulado. Con el caudalímetro FS, el usuario puede optimizar sus procesos y controlar sus costes.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta