Schmalz

Manuelle Handhabung • Holz • Holzplatten • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung von CNC-Holzbearbeitungsmaschinen

Um die beschichteten Holzplatten zur Weiterverarbeitung auf eine CNC-Maschine zu transportieren, wurden früher zwei Mitarbeiter benötigt. Die Mitarbeiter waren extremen körperlichen Belastungen und damit verbunden gesundheitlichen Beeinträchtigungen ausgesetzt. Um den Prozess zu verbessern und die Arbeiter zu entlasten wurde ein Vakuum-Schlauchheber von Schmalz angeschafft.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo kann Lasten bis zu 110kg problemlos handhaben. Ausgestattet ist der Schlauchheber mit einem Doppelsauggreifer. Die beiden Sauggreifer sind auf einer Traverse stufenlos verstellbar und können so selbst große, unhandliche Platten mühelos transportieren. Durch den Drehgriff am Bedienbügel können die Holzplatten gehoben und gesenkt werden. In Kombination mit einem Säulenschwenkkran SK von Schmalz wird der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Komplettlösung. Der Säulenschwenkkran SK ermöglicht die Abdeckung des kompletten Arbeitsbereichs. Somit kann die Arbeit durch einen Mitarbeiter ergonomisch und gesundheitsschonend erledigt werden.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb