Schmalz

Manipulación manual • Madera • Tableros de madera • Tubos elevadores por vacío JumboErgo

Elevador de tubos por vacío JumboErgo para la carga y descarga de máquinas de carpintería CNC

Antes se necesitaban dos empleados para transportar las planchas de madera revestida a una máquina CNC para su posterior mecanizado. Los empleados se veían sometidos a cargas corporales extremas y a los riesgos para la salud que ello conlleva. Para mejorar el proceso y aliviar el trabajo de los empleados, la empresa adquirió un tubo de elevación por vacío de Schmalz.

El tubo de elevación por vacío JumboErgo puede manipular sin problemas cargas de hasta 110 kg. El tubo de elevación está equipado con una ventosa doble, cuyas dos ventosas se pueden ajustar sin etapas en un travesaño para manipular sin esfuerzo incluso planchas grandes y poco manejables. Con el mango giratorio del elemento de manejo se pueden levantar y bajar las planchas de madera. En combinación con un pescante montado sobre columna SK de Schmalz, el tubo de elevación JumboErgo se convierte en una solución completa. El pescante montado sobre columna SK cubre toda el área de trabajo. De este modo, un solo empelado puede realizar el trabajo de forma ergonómica y sin riesgos para su salud.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta