Schmalz

Manipulation manuelle • Bois • Panneaux de bois • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et le déchargement de machines d'usinage du bois à commande numérique

Il fallait auparavant deux personnes pour transporter les panneaux de bois revêtus en vue de leur usinage ultérieur sur une machine CNC. Ce travail exigeait de très gros efforts physiques et nuisait à la santé du personnel. L'entreprise fit l'acquisition d'un tube de levage par le vide de la société Schmalz afin d'améliorer le procédé et de soulager le personnel.

Le tube de levage par le vide JumboErgo peut manipuler sans problème des charges pesant jusqu'à 110 kg. Il est équipé d'une ventouse double. Les deux ventouses sont réglables en continu sur une traverse et peuvent également transporter en toute facilité des panneaux de grand format peu maniables. La poignée tournante sur le guidon de commande permet de lever et d'abaisser les panneaux de bois. Combiné à une potence sur colonne SK de Schmalz, le tube de levage par le vide JumboErgo forme une solution complète. La potence sur colonne SK permet de couvrir toute la zone de travail. Le travail peut ainsi être effectué par une seule personne de manière ergonomique et dans le respect de la santé.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier