Schmalz

Manipulación manual • Madera • Tableros de madera • Tubos elevadores por vacío JumboErgo

Tubo elevador por vacío JumboErgo en el montaje de casas prefabricadas

Con el tubo elevador por vacío JumboErgo puede elevar piezas de diferentes formatos de hasta 300 kg de peso, como tableros OSB o de fibra de yeso que se muestran en el vídeo. La empuñadura giratoria del JumboErgo sigue el modelo de la empuñadura de gas de una motocicleta. Las cargas pesadas y grandes pueden desplazarse de A a B con sensibilidad y precisión. La longitud de la empuñadura, que se puede elegir libremente, proporciona siempre al usuario una distancia de seguridad suficiente con respecto a la carga. En la construcción de casas prefabricadas, los tableros OSB y de fibra de yeso se utilizan, entre otras cosas, para entablar paredes de entramado de madera. Con el JumboErgo, esto lo puede hacer ahora una sola persona. Los incómodos desplazamientos por las esquinas de la pared o la elevación poco ergonómica de las tablas sobre el marco de madera son ya cosa del pasado.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta