Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets • Vacuum tube lifters JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo dans l'assemblage de maisons préfabriquées

Avec le palonnier à tube sous vide JumboErgo, vous pouvez soulever des pièces de différents formats pesant jusqu'à 300 kg, comme les panneaux OSB ou les panneaux de gypse en fibre montrés dans la vidéo. La poignée rotative du JumboErgo est calquée sur une poignée de gaz de moto. Les charges lourdes et volumineuses peuvent être déplacées de A à B de manière sensible et précise. La longueur de la poignée de commande, librement sélectionnable, offre toujours à l'utilisateur une distance de sécurité suffisante par rapport à la charge. Dans la construction de maisons préfabriquées, les panneaux OSB et les panneaux de fibres de gypse sont utilisés, entre autres, pour le revêtement des murs à montants en bois. Avec le JumboErgo, cette opération peut désormais être effectuée par une seule personne. Il n'est plus nécessaire de se déplacer dans les coins du mur ou de soulever les planches sur le cadre en bois, ce qui est peu ergonomique.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.