Schmalz

Manipulation manuelle • Bois • Panneaux de bois • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo: pour le chargement et déchargement de centres d'usinage CNC pour le bois

Le tube de levage par le vide JumboErgo 65 apporta la solution idéale. Le tube de levage est conçu pour supporter des charges pesant jusqu'à 65 kg. Grâce à lui, il est possible de charger la scie à panneaux horizontale et de prélever les panneaux de magasins verticaux et horizontaux en toute simplicité. Le tube de levage JumboErgo 65 est équipé d'une unité de basculement pneumatique PSE permettant de faire basculer les panneaux de bois sans secousse à 90° vers la droite et vers la gauche. Les deux ventouses de la ventouse double DG sont réglables en continu sur les traverses. Le tube de levage peut ainsi s'adapter parfaitement aux dimensions de la pièce.

Le tube de levage est équipé d'une radio-commande SRC. Celle-ci sert à activer et désactiver la génération du vide directement sur l'élément de commande. Grâce à cette radio-commande, l'entreprise consomme très peu d'énergie.

Fixé sur une potence sur colonne SK, le tube de levage garantit un travail ergonomique, qui peut être réalisé par une seule personne.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier