Schmalz

Manipulation manuelle • Bois • Panneaux de bois • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo avec ventouses grande surface pour la manipulation aisée de pièces évidées

Durant la production, des centres d'usinage CNC sont chargés de plaques universelles. Les plaques pèsent jusqu'à 80 kg. Afin d'alléger la charge physique des collaborateurs et d'organiser le transport de manière plus efficace, l'entreprise se décida à acquérir un tube de levage par le vide de Schmalz.

Le tube de levage par le vide JumboErgo est équipé d'une ventouse grande surface FM. Celle-ci est dotée d'une mousse spéciale, qui assure une étanchéité optimale au niveau des évidements sur la surface des pièces. Les tubes de levage par le vide réalisent le processus de préhension de même que le processus de levage exclusivement à l'aide du vide. L'utilisation d'un palan à chaîne supplémentaire n'est pas nécessaire. L'élément de commande ergonomique fonctionne de façon similaire à une poignée de moto : l'abaissement de la charge est réalisé en « mettant les gaz », le levage de la charge en « enlevant les gaz ».

Le dispositif de levage à ventouses est utilisé en combinaison avec la potence sur colonne SK de Schmalz. Avec sa flèche en aluminium, la potence sur colonne séduit par sa souplesse.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier