Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets • Vacuum tube lifters JumboErgo

Vacuüm buisheffer JumboErgo met grijpers met groot oppervlak vergemakkelijkt het hanteren van werkstukken met uitsparingen

In de productie worden CNC-bewerkingscentra uitgerust met universele platen. De platen hebben een gewicht tot 80 kg. Om de fysieke belasting van de medewerkers te verminderen en het transport efficiënter te maken, besloot de onderneming een vacuüm-slangheffer van Schmalz aan te schaffen.

De JumboErgo vacuüm lifter is uitgerust met een groot oppervlak grijper FM. De grijper met groot oppervlak is uitgerust met een speciaal schuim als afdichtingsmateriaal. Hierdoor worden de uitsparingen op het werkstukoppervlak optimaal afgedicht. Vacuüm-buisheffers realiseren zowel het vasthouden als het heffen uitsluitend met het medium vacuüm. Het gebruik van een extra kettingtakel is niet nodig. Het ergonomische bedieningselement werkt zoals de gashendel van een motorfiets: de last wordt neergelaten door "gas te geven", de last wordt opgeheven door "gas af te nemen". De zuigheffer wordt gebruikt in combinatie met de kolomzwenkkraan SK van Schmalz. De kolomzwenkkraan met aluminium kraanarm overtuigt door zijn gemakkelijke verplaatsing.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.