Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets • Vacuum tube lifters JumboErgo

Vacuüm buisheffer JumboErgo: voor het laden en lossen van CNC houtbewerkingscentra

De ideale oplossing werd gevonden met de vacuüm buislift JumboErgo 65. De buisheffer is ontworpen voor lasten tot 65 kg. Met behulp van de buisheffer kan de horizontale paneelzaag worden geladen en kunnen panelen moeiteloos worden verwijderd van zowel verticale als horizontale paneeldragers. De buizenlifter JumboErgo 65 is uitgerust met een pneumatische zwenkeenheid PSE, waarmee de houten panelen 90° naar rechts en naar links kunnen worden gedraaid zonder te schudden. De twee zuignappen van de dubbele zuignap DG zijn traploos verstelbaar op de dwarsbalken. Hierdoor kan de buisheffer optimaal aan de afmetingen van het werkstuk worden aangepast.

De buizenlift is uitgerust met een radioafstandsbediening SRC. Hiermee wordt de vacuümopwekking direct bij het bedieningselement in- en uitgeschakeld. Met de radiografische afstandsbediening profiteert het bedrijf van een bijzonder laag energieverbruik.

Bevestigd aan een kolomzwenkkraan SK, maakt de buisheffer ergonomisch werken door slechts één werknemer mogelijk.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.