Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets • Vacuum tube lifters JumboErgo

Vacuum tube lifter JumboErgo: for loading and unloading CNC woodworking centers

Previously, two employees were required to transport the coated wooden sheets to a CNC machine for processing. The employees were under extreme physical strain and their health was at risk as a result. To improve the process and relieve workers of this strain, the company purchased a vacuum lifting device from Schmalz.

The vacuum tube lifter JumboErgo can handle loads of up to 110 kg in weight without difficulty. The tube lifter is equipped with double suction cups. Since the two suction cups are fully adjustable on the crossbeam, they can even handle large, unwieldy sheets effortlessly. The wooden sheets can be lifted and lowered using the twist grip on the operator handle. A column-mounted slewing crane SK in combination with the vacuum tube lifter JumboErgo offers a complete solution. The column-mounted slewing crane SK enables access to the entire working area. In this way, the work can be completed by one employee ergonomically and with little physical effort.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.