Schmalz

Manipolazione manuale • Legno • Pannelli di legno • Sollevatori tubo a vuoto JumboErgo

Tubo di sollevamento a vuoto JumboErgo: per il carico e lo scarico di centri di lavorazione del legno a CNC

Con il tubo di sollevamento a vuoto JumboErgo 65 è stata trovata la soluzione ideale. Il tubo di sollevamento è dimensionato per le portate fino a 65 kg. Con l'aiuto del tubo di sollevamento il carico della segatrice per pannelli orizzontali così come il prelevamento dei pannelli dai supporti pannelli verticali e orizzontali avviene senza alcuna fatica. Il tubo di sollevamento JumboErgo 65 è equipaggiato con una unità di rotazione pneumatica PSE, mediante la quale i pannelli di legno possono essere ruotati senza scosse di 90° verso destra e verso sinistra. Entrambe le ventose della ventosa doppia DG sono regolabili in modo continuo sulla traversa. In questo modo il tubo di sollevamento si lascia adattare alle dimensioni del pezzo in maniera ottimale.

Il tubo di sollevamento è dotato di un radiocomando SRC. Questo serve per l'inserimento e il disinserimento della generazione del vuoto direttamente nell'elemento di comando. Con il radiocomando l'azienda sfrutta il vantaggio di un consumo energetico particolarmente ridotto.

Applicato ad una gru girevole a colonna SK il tubo di sollevamento consente un lavoro ergonomico che viene eseguito da un solo collaboratore. 

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello