Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets • Vacuum tube lifters JumboErgo

CNC 목공 센터 로딩 및 언로딩용 진공관 리프터 JumboErgo-1

이상적인 솔루션은 진공관 리프터 JumboErgo 65에서 찾았습니다. 튜브 리프터는 최대 65kg의 하중을 위해 설계되었습니다. 튜브 리프터의 도움으로 수평 패널 톱을 적재하고 수직 및 수평 패널 보관소에서 패널을 쉽게 제거할 수 있습니다. 튜브 리프터 JumboErgo 65에는 공압식 회전 장치 PSE가 장착되어 있어 나무 패널을 흔들리지 않고 좌우로 90° 회전할 수 있습니다. 이중 석션 패드 DG의 2개의 석션 패드는 트래버스에서 무단으로 조정할 수 있습니다. 따라서 튜브 리프터는 공작물 치수에 최적으로 조정될 수 있습니다. 튜브 리프터에는 SRC 무선 리모콘이 장착되어 있습니다. 이것은 제어 요소에서 직접 진공 생성을 켜고 끄는 데 사용됩니다. 무선 원격 제어를 통해 회사는 특히 낮은 에너지 소비의 이점을 얻었습니다. SK 기둥에 장착된 선회 크레인에 부착된 튜브 리프터는 한 명의 작업자가 인체공학적 작업을 수행할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.