Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets • Vacuum tube lifters JumboErgo

프리패브리케이션 주택 조립에 사용되는 진공 튜브 리프터 JumboErgo

진공 튜브 리프터 JumboErgo를 활용하면 영상에 나오는 OSB 또는 석고 섬유판 같은 최대 무게 300kg에 달하는 다양한 형식의 작업물을 리프트할 수 있습니다. JumboErgo의 회전식 핸들은 모터사이클 가스 핸들을 본떠서 만든 것입니다. 무겁고 큰 짐을 A에서 B로 세심하고 정밀하게 옮길 수 있습니다. 작업자 핸들 길이를 자유롭게 선택할 수 있으므로 짐까지의 안전 거리가 항상 충분히 제공됩니다. 프리패브리케이션 주택 건설 시 다른 재료보다도 목판 스터드 벽을 위해 OSB 및 석고 섬유판이 사용됩니다. JumboErgo가 있으면 이제 혼자서도 이러한 작업을 할 수 있습니다. 벽 모서리 주변을 걸어다니는 게 번거롭거나 인체공학적이지 않은 방식으로 판자를 목재 프레임 위에 리프팅하는 작업과는 이제 안녕입니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.