Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden sheets • Vacuum tube lifters JumboErgo

Vacuümslangheffer JumboErgo in prefab woningmontage

Met de vacuümslangheffer JumboErgo kunt u werkstukken van verschillende formaten met een gewicht tot 300 kg heffen, zoals OSB- of gipsvezelplaten die in de video worden getoond. De roterende handgreep van de JumboErgo is gemodelleerd naar een gashendel van een motorfiets. Zware en grote lasten kunnen gevoelig en nauwkeurig van A naar B worden verplaatst. De vrij te kiezen bedieningshandgreeplengte biedt de gebruiker altijd voldoende veilige afstand tot de last. In de prefab woningbouw worden onder andere OSB- en gipsvezelplaten gebruikt voor het beplanken van houtstapelwanden. Met de JumboErgo kan dit nu door één persoon worden gedaan. Het rondlopen om wandhoeken of onergonomisch tillen van de platen over het houten frame behoren nu tot het verleden.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.