Schmalz

Manual handling • Wood • Wooden boards • Vacuum tube lifters JumboErgo

JumboErgo-naaldgrijper voor houtvezelisolatieplaten

De nieuwe naaldgrijper werd ontwikkeld om een ​​veilige en ergonomische oplossing te bieden voor de handling van zachthoutvezelplaten tijdens de prefabricage. In combinatie met de slangheffer JumboErgo zorgt de nieuwe naaldgrijper voor een snelle en veilige handling van houtvezelisolatieplaten. De naaldgrijper bestaat uit 2 of 4 naaldmodules met elk een tegengesteld draaiende naaldstand, pneumatische besturing inclusief veiligheidsmodule en het aangepaste kruiskopsysteem. De maximale belasting per module is 25 kg, maar is ook afhankelijk van de materiaaleigenschappen van het werkstuk. Speciale maten en geautomatiseerde systeemoplossingen zijn ook mogelijk.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.