Schmalz

Manipulación manual • Madera • Tablones de madera • Tubos elevadores por vacío JumboErgo

Garra de agujas JumboErgo para tableros aislantes de fibra de madera

Con el fin de proporcionar una solución segura y ergonómica para la manipulación de tableros de fibra de madera blanda durante la prefabricación, se ha desarrollado la nueva garra de agujas. La nueva garra de agujas, en combinación con el elevador de tubos JuboErgo, garantiza una manipulación rápida y segura de los tableros aislantes de fibra de madera. La garra de agujas consta de 2 ó 4 módulos de agujas, cada uno con posición de aguja contrarrotatoria, el control neumático incluido el módulo de seguridad y el sistema de cruceta adaptado. La carga máxima por módulo es de 25 kg, pero también depende de las propiedades del material de la pieza. También son posibles tamaños especiales y soluciones de sistemas automatizados.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta